This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:总线开关

Guru**** 1485065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1088067/sn74lvc2g66-bus-switch

部件号:SN74LVC2G66

您好,

客户正在寻找一个新的总线开关,它具有用于 I2C 等低速信号的2个通道。
您是否有 SN74LVC2G66以外的其他好产品?

此致,
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用搜索功能(此处为3.3 V):
    ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#p1143=1:1%20SPST&p480=2&p3306=3.3

    SN74LVC2G66没有任何问题。 您希望改进其哪些特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达武尔,

    正如克莱门斯所说的,您选择的当前设备对 I2C 工作正常。 客户在设计中是否遵循了特定的功能或电气规格?

    您可以在此处访问模拟开关和多路复用器的产品页面。 使用此连接,在左侧按1:1单刀单掷(SPST)和2通道过滤。 这将提供与 SN74LVC2G66相同的配置。  

    TMUX1121 具有1.8V 逻辑兼容性,内置了故障安全逻辑,并实现了先断后接切换。 与其他 TMUX 设备相比,TI.com 上还提供了大量此设备,因此,如果您想购买此设备,该设备应随时可用。

    此致,

    泰勒