我当时在TINA中使用TMUX1101的PSpice模型来模拟此交换机的功能。 根据我从数据表中了解到的信息,当SEL为1时,TMUX1101打开,然后关闭,然后SEL为0。
但是,当我将0V输入到SEL时,我仍然可以看到电压从S传递到D。TMUX1101应该是这样吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yeong Kang,
我看了一下,这里似乎发生了两件事。 两者都与此模型的创建方式相关联。 因此,这种型号在TINA中似乎只支持Vcc =5V。 在5伏时,我可以在运行模型时获得结果。 尽管如此,根据此模型的创建方式,浮动节点似乎会导致问题。 Ron和Roff被建模为开关,可在打开和关闭状态下更改其电阻。 在关闭状态下,模型将电阻(roff)显示为串联电阻,代表高阻抗路径。 但这仍然是一个电阻器。 因此,在没有负载的情况下,TINA似乎将输出记录为高阻抗(无限)负载,您可以在此处有效地创建分压器,分压器的下半部分为'无限'电阻。 您将看到一个输出。
RON和ROFF的开关电阻模型不是创建这些模型的最有效方法,我们的新型和未来模型采用了不同的方法来模拟接通和断开电阻。
尝试将VCC更改为5V,并添加代表实际负载的负载。 50欧姆的负载可能正好足以检查功能。


谢谢!
Rami