This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:关闭泄漏电流测试条件。

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1088714/sn74cb3q3125-off-leak-current-test-condition

部件号:SN74CB3Q3125

尊敬的支持团队。

我有一个相关的跟进问题。

在数据表电气特性的参数中有IOZ和Ioff。
我的客户要求提供泄漏电流的定义。
数据表参数IOZ测试条件为VIN = VCC或GND和"关闭"。
Ioff的测试条件是VCC = 0,VO = 0到5.5 V,VI = 0。
我想知道当VCC为3.3V时关闭开关时的漏电流。

此致,
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,您好!

    如果我理解正确,IOZ参数将涵盖您描述的测试条件。 数据表指定IOZ为关闭开关,VCC =3.6V。 VCC = 3.3V的泄漏电流将与VCC=3.6V几乎相同,最大值仍将限制为1uA。

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler-San
    感谢您的回复。

    我也理解你的回答。
    它涵盖IOZ参数中描述的测试条件。
    数据表将IOZ定义为关闭。

    顺便说一句,我正在研究当开关关闭时VI电压上升的问题。
    输入中插入了100kohm系列电阻器。

    此致,
    Hiroaki Yuyama