This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:泄漏电流

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1087945/tmux1111-leakage-current

零件号:TMUX1111

您好,

我在QVAR测量应用程序中使用开关TMUX11PWR。

我需要一个漏电流非常低的开关,不会影响测量,我选择的是TMUX1111PWR。

该数据表显示了在VDD=3.3V和25°C时,泄漏电流ID (关)约为1pA (最小)或50pA (最大) 正确吗?

在实际应用中,我看到泄漏电流IDOFF (开关打开时漏电)高于最大预期值,也达到100pA。  

您能否建议一种方法来降低此电流(10pA)?

谢谢

Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Corrado,

    布局是什么样子的?  听起来您可能在这里看到一些电路板泄漏。 您是否对迹线采取了任何保护措施以帮助减少此泄漏?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我只设计电路,而不设计布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在布局下方。

    DUT是测量点A或B处电压的设备。绿线是通过打开手动开关排除的电路的一部分。

    因此,当安装RS1和RS2时,我可以看到电流达到100pA,影响电压测量。  

    当RS1和RS2断开时,电流消失。

    我的解释是TMUX111引入了泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Corrado,

    泄漏电流很可能是由于布局没有像Rami在上一篇文章中提到的那样采用适当的防护装置。 对于需要PAS精度的应用,如果您的设计(如防护/屏蔽)中未采取特殊预防措施,许多不同IC (包括多路复用器)可能会出现外部泄漏电流。 发生这种泄漏的原因是,这些迹线的附近导体的电势与从mix/输出到测量电路的导体不同,因此沿该线路产生杂散/寄生电容,从而允许存在额外的泄漏电流。

    请告诉我这是否合理。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Corrado,

    跟进。 如果您希望进一步讨论此主题或提请我们注意,请告知我们。 如果还有其他事情,我们将尽最大努力与您合作。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,感谢您的支持。