This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3306A:这是否是正确的TI产品表面处理? 还是重制?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1090915/sn74cb3q3306a-is-this-the-correct-ti-product-finish-or-is-it-remade

部件号:SN74CB3Q3306A

感谢您的支持。
请告诉我。

部件导线的尖端通常在横截面显示裸露的铜。
但是,我从市场上获得的SN74CB3Q3306ADCU引线头几乎没有铜。
这是否是正确的TI产品表面处理? 或者是否已重做?

型号名称:SN74CB3Q3306ADCU

我不希望获得TI的保修。
目的是了解我从市场购买的商品是否处于正确或重制状态。
您能否根据图片做出决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi,您好!

    由于标记在所有这些设备上都有效,可能的差异是由于这些设备可能来自不同的制造地点。 由于并非所有用于剪裁和形成这些导线的机器都完全相同,因此由于这些外部因素,最终产品中会有一些细微的差异。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan

    感谢您的回答。

    起初,我以为这是工厂间加工的差异所致。

    但我看不到机器切片的痕迹。 看起来它涂有焊料。

    您是什么样子的?

    这是铅饰面的正确质量水平吗? 这是否因为制造工厂的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi,您好!

    您能否确认每批中的多个商品都发生了这种情况? 第1和第3次肯定会出现切片标记。 第二种不是那么干净,但同样,机器可能并非在所有装配点都是相同的,因此工具可能不会以相同的方式切割。

    仍然认为这是由于加工过程中的差异,并相信端部的铅表面可能看起来不一样(并不意味着它们是返工件)。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan

    感谢您深思熟虑的回应。

    我想再问几个问题。

    2号和3号是从同一卷尺采集的产品样品。
    因此,我相信它们来自同一地点的同一台机器,使用相同的工具。
    但是,从2号和3号的照片来看,刀具的锐化程度似乎有所不同。

    这是否是怀疑再制造产品的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi,您好!

    我能够让我们的质量团队进一步审核这些图片/批次,并确认第一批的制造时间与第二批和第三批不同(因此,第一批看起来与第二批和第三批有很大不同)。 基本上,所看到的变化在装饰和外形流程的预期范围内,您在此处显示的任何这些样品都没有增加风险的迹象。  

    希望这能有所帮助!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan

    感谢质量团队的支持。 非常有帮助。

    根据您提供的信息,我公司的真实性确定流程将会取得良好的结果。

    顺便提一下,在跳蚤市场上获得的TI产品的真实性也出现了另一个问题。 请让我在一个新的问题中讨论这个问题。

    提前感谢您的持续帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi,您好!

    很高兴能为你提供帮助。 您可以随时提出任何其他问题,我们将尽最大努力提供帮助。

    谢谢!

    Bryan