This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:我是否可以将SN74LCV3157用于OSC时钟开关

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1091942/sn74lvc1g3157-can-i-use-sn74lcv3157-for-osc-clock-switch

部件号:SN74LVC1G3157
在Thread:TMUX1248中讨论的其他部件

您好,先生:

我有一个需要开关8MHz和24 MHz时钟信号的应用程序。  SN74LCV3157是否满足此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备的指定带宽为340 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,您好!

    是的,只要电压介于0和5V之间,SN74LVC3157将满足您的带宽要求。

    我还建议您查看TMUX1248,这是一款性能更高的新产品。 这是与SN74LVC3157匹配的插入式产品,具有较低的接通电阻和从1.8 到5.5V的逻辑兼容性。 它将包括故障安全逻辑等额外功能。 请参阅TI精密实验室视频: 什么是故障安全逻辑?

    谢谢!
    Rami