请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TMUX1108 您好,
TMUX1108是否支持断电保护功能,例如,如果将S1-S8的每个输入连接到单独的PD, 则每个PD的IPD约为1uA至10mA ,但此时 VDD电压不存在(几次后会应用)。
因此,在这种情况下,如果稍后应用VDD,TMUX1108将会锁定或异常。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
此设备不支持S/D引脚上的断电保护。 但是,支持与断电保护类似的故障安全逻辑,但仅适用于地址/逻辑引脚,因此在数据表中提供该相关文档以消除电源排序的原因。
如果在此配置中需要具有关机保护的设备,您还可以查看 SN74CB3Q3251。
如果您对此有任何其他问题,请告诉我!
谢谢!
Bryan