This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:SN74CB3Q3245RGYR草质电阻

Guru**** 2378840 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1088063/sn74cb3q3245-sn74cb3q3245rgyr-hermal-resistance

部件号:SN74CB3Q3245

您好,

  您能否向我的客户提供以下数据?

问题1:θjc =?
问题2:最大耐受工作结点温度规格Tj=?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    我们最近发布了有关此主题的常见问题解答,其内容适用于我们所有的交换机。

    链接如下 :https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/106.3078万/faq-how-to-calculate-the-max-junction-temperature-of-an-analogue-switch-multiplexer

    它包括一个计算器,用于帮助计算最大温度,因为我们通常不提供模拟开关和多路复用器的最大接点温度,因为TI的大多数模拟开关和多路复用器产品系列(包括SN74CB3Q3245) 如果遵循数据表,将永远不会达到对零件有危险的结温。 但是,您可以估计它在操作过程中将达到的最高温度-我链接的常见问题解答解释了如何完成,并提供了一个Excel工具来帮助计算,因此不必手动完成。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

      感谢您的更新,但我仍然需要  θjc =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    很抱歉,我们没有存档此信息,但我现在向您提出请求,并将尽快更新您的信息。 通常,此过程可能需要长达2周的时间。  

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McGuire:

      问题2:最大耐受工作结点温度规格Tj=?

    客户需要的是最大交叉点温度? 125或150C,不是最大功耗。 您能支持最高结温吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C;请参阅 [FAQ]什么是设备的最高结温(TJMAX)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    常见问题中的Excel工具可以帮助计算最大结温。 您必须输入数据表中列出的各种最大规格参数,表格将自动估算Tj。

    我继续为该设备填充,Tj的计算值为111.6 °C

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,  

     感谢您的更新。 顺便说一下,我们是否有获得  θjc数字的目标日期?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    下表包含设备的 θjc值。 如果您有任何其他需要,请告诉我,我很乐意为您提供帮助!

    谢谢!
    Tyler