This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V712E:TS3V712E/712EL/713EL之间的差异

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V712E, TS3V712EL, TS3V713EL, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1092891/ts3v712e-difference-between-ts3v712e-712el-713el

部件号:TS3V712E
主题中讨论的其他部件:TS3V713EL

专家,您好!

我们可以知道TS3V712E/712EL/713EL之间的区别吗? 谢谢!

此致,

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “L”表示液位调节器。 2/3是引脚输出类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家,您好!

    客户的MB已将HSYNC/VSYNC/DDC/DAT转换为5V电平,TS3V712E没有电平转换功能。

    TS3V712E规格VDD最大为3.6V,VI/O为0~VDD,因此我们必须使用TS3V712EL或TS3V713EL。 是这样吗? 非常感谢!!

    此致,

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;当您要进行水平移位时,需要使用具有水平移位支持的设备。

    请参阅数据表中的典型应用图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ann,

    我理解这一点,因为您已经拥有5V信号,所以您不需要电平换档器,但由于电压为5V,TS3V12E不支持高达5V的电压,您希望使用电平换档器,并保持两侧切换至5V。 如果我误解了您的思考过程,请更正我。  

    话虽如此,电平转换器只允许一侧高达3.6V,而另一侧的电压则高达5.5V。 所以你也会遇到一些问题。 如果客户已经调节信号并在系统中提前将其升至5V,我们可以看到他们是否也想使用EL设备来为他们换档,并移除他们当前在中可能已有的任何电平换档 系统。  

    另一种方法是使用另一台可以处理带宽和电压要求的交换机。 如您所述,电压为5V,我们需要支持什么频率?
    TMUX1574这样的产品在这里工作吗? 这是一个4通道2:1设备,可能很有用。 带宽3GHz,并在I/O上支持最高VDDx2 VDD最高可达5.5V。  

    谢谢!
    Rami