This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:如果V+上没有电源(针脚5),则COM和无针脚之间有多少电阻?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1092325/ts5a3157-if-no-power-on-v-pin5-how-many-resistance-between-com-and-no-pin

部件号:TS5A3157
主题中讨论的其它部件:SN74CBT3306

您好,先生:

请参阅下面的示意图。

如果V+(针脚5)不能通电,则COM与无针脚之间的电阻有多少?

COM和NC引脚之间有多少电阻?

我们在COM和NC之间或COM和NO之间测得约26Kohm

电阻值是否正确?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如建议的工作条件表所示,当电源关闭(V+= 0 V)时,唯一允许的I/O电压为0 V。如果您尝试施加更高的电压,电流将通过ESD保护二极管流入V+。

    您应使用保持打开的电源为交换机供电。 或者,SN74CBT3306等总线开关允许在电源关闭时应用信号,但只能使用5 V电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Statham,

    我不确定电阻是多少,因为您在建议的操作范围之外使用该设备,正如Clemens所说。 建议采用以下两种方法之一:电源顺序,以便在设备关闭时不对引脚施加电压;或者切换到已关闭电源保护的设备,以便在设备关闭时允许对I/O施加电压。  
    TS5A6.3157万可能是最容易的替换产品。

    谢谢!
    Rami