This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A2.7518万E-Q1:如果在-40至105的环境温度下运行设备,数据速率是否与数据表中提到的相同

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584257/ts3a27518e-q1-will-the-data-rate-be-same-as-mentioned-in-the-datasheet-if-am-operating-the-device-at-an-ambient-temperature-of--40-to-105

部件号:TS3A2.7518万E-Q1

你(们)好

我计划使用 TS3A2.7518万ETRTWRQ1。

如果设备在-40至105的环境温度下运行,我想检查数据速率是否与数据表中提到的相同。

Ron与带宽的关系。 是否有任何计算。

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    由于最大数据速率与带宽直接相关,最大频率数据可通过TS3A2.7518万E-Q1进行传输,在25C下以3.3V的电压运行,通常为240 MHz。  但是,正如您所怀疑的,带宽随Ron和Ron的工作电压和温度而变化。 为了确定特定用例的Ron,您可以使用数据表中发布的一些数字(图1A,B和C)来估计这一点。  

    图1.

    通过 内插或估计确定了适合您的条件的Ron值后,您可以通过基本模拟提取带宽。  在500 MHz以下的频率下,交换机可以与图2中所示的电路近似。  从该图中您可以看到,带有寄生输入/输出电容器的Ron形成了低通滤波器。  表1中的数据表中提供了特定条件下Ron和I/O电容的规格。 设备之间以及不同的电压和温度,会出现偏差。 从这些值中,您可以开始在LTSPICE,TINA或您选择的其他SPICE模拟器中组合一个基本模型。  但是,您需要包括的另一个详细信息是在带宽测量过程中存在的串联电阻器和负载电阻器的影响(图3)。  在VNA校准期间,VNA的插入损耗和设备导线将被移除,但这些电阻器在带宽测量期间仍会对滤波器产生影响。  因此,在上述无源器件就位的情况下,可以绘制交流电传输特性图(图4)。  如果我们看一下插入损耗-6.39dB以下的3 dB,我们会发现带宽约为294 MHz。  您随后可能会问为什么这与数据表中列出的240 MHz不匹配。  如前所述,这是一个近似值,更准确的模型将包括来自较小寄生电容器的更多极,以及来自电感器的零,为您的债券线建模。

    图2.

    表1.

    图3.

    图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TS3A2.7518万E-Q1的电源电压和3.3V电平的控制引脚,然后我是否可以将1.8V电平的信号从通用传输到常闭或常闭
    您是否有任何用于开关和助熔器的常规功率计算方法

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitesh,

    我在论坛上搜索可能有帮助的功率计算时发现了这篇帖子。  

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    感谢您的回复...

    您能不能像提到 我有 用于TS3A2.7518万E-Q1的3.3V电压和控制引脚 吗?那么我能以1.8V电平从通用到常闭或常闭信号吗

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitesh,

    TS3A2.7518万E-Q1是无源FET开关,它没有电流驱动功能,它只会传递您在0 V和Vcc之间的信号上放置的任何电压信号。   这意味着您需要将Vcc电压设置为高于您希望通过设备的信号电压。  

    谢谢!

    亚当