This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08:故障条件时的输出状态

Guru**** 2381790 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584462/mux36s08-output-status-when-fault-conditions

部件号:MUX36S08

你(们)好

当故障状态(例如电源丢失)时,MUX36S08的输出是否为Hi-Z?

我还想了解其他MUX系列。

如有答复,不胜感激。

谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MUX36S08数据表未阐明模拟输入/输出泄漏级别,这是在断电,过压或欠压条件下暗示阻抗的常见方式。 我正在努力澄清这一问题。 我假设MUX36S08的模拟输入/输出在断电情况下为Hi-Z,但引脚处于过压和欠压状态未定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是概述TI MUX和信号开关系列的快速方法。

    模拟开关/多路转换器产品
    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page

    用于缓冲编码器和解码器的产品
    www.ti.com/.../buffered-encoders-and-decoders-products.page

    协议特定开关/多路转换器的产品
    www.ti.com/.../protocol-specific-switches-muxes-products.page

    设备可以根据模拟输入电压范围或电源范围,开关电阻和配置要求进行过滤,例如16:1,8:1,4:1。 如果您无法从上述网页找到满足您所有要求的设备,我们也很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇好

    感谢您的回复。
    是否有任何更新来阐明断电情况下的输入/输出状态?

    如有答复,不胜感激。
    谢谢,致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已阐明,在断电情况下,MUX36S08在模拟输入/输出时不会是高Z。 如果您能与我们分享您的设计要求和原理图,我们可以为您提供更好的帮助。 在大多数情况下,可以通过调整电源顺序或添加其它隔离设备来解决关闭电源时的高-Z功能。