This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2.2362万:在多路复用器两侧使用直流阻断功能是否正常?

Guru**** 2384330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585377/ts5a22362-is-using-dc-blocking-on-both-sides-of-the-mux-ok

部件号:TS5A2.2362万

您好,

 

我正在使用1个麦克风进行两路输入。

 

正如您所看到的,由于麦克风和音频输入的偏置,开关的两侧都有直流阻塞帽。

麦克风输入应为1.4Vrms,偏压为8 V

 

您认为此结构图是否正常,或者这是否会由于偏置而降低音频完整性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dakotah,

    麦克风侧的偏置电路正常,不会降低音频完整性。 请注意图纸中的两个偏置电阻器。 电阻端接应满足信号匹配要求(如果有)。 在模拟交换机端口上,由于数据表未提及是否所有3个端口都在内部弱地下拉至接地,我还会将这3个端口通过10M电阻器偏置为接地。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦克风的偏置在此应用程序中是正常的。 但是,我正在寻找模拟开关在两者之间的偏置的响应。 当您说通过10M偏置接地时,您是否意味着仅在mux的所有3个端口上使用一个下拉电阻器接地?

    我期望输入端的正负信号以接地为中心参考。