This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:如果VCC=3.3V且OE=3.3V,是否可以使用1.8V逻辑电平输入信号?

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585373/sn74cbtlv3126-can-logic-level-input-signals-of-1-8v-be-used-if-the-vcc-3-3v-and-the-oe-3-3v

部件号:SN74CBTLV3126

您好,

 如果VCC=3.3V且OE=3.3V,1.8V逻辑电平输入信号是否可以用于SN74CBTLV3126?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah,

    SN74CBTLVCXXXX系列是变速器栅极FET开关(NMOS与PMOS并行),将信号从A传递到B直至电源电压Vcc。  在Vcc = 3.3 V的情况下,您可以顺利地传递1.8 V信号。

    谢谢!

    亚当