This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5V330C:输出(Dx)上的交流耦合电容器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5V330C, TS5V330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585208/ts5v330c-the-ac-coupling-capacitor-on-output-dx

部件号:TS5V330C
主题中讨论的其他部件: TS5V330

您好,

 

关于TS5V330C上的交流耦合电容器,我的客户询问了一个问题。

(问题)

・他们将在TS5V330C的输出(Dx)上使用它。

是否支持? 大值电容器(如470或1000uF)是否有任何问题?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5V330是无源FET开关,只要符合数据表规格,就可以使用或不使用外部组件正确操作。  只要开关另一侧的某处存在直流偏压,将信号保持在0V以上,您就可以将交流耦合电容器无问题地放置在信号路径上。

    为什么您的系统中需要使用此开关的大交流耦合盖?

    谢谢!

    亚当