This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换ADG1633 - 3通道单刀双掷

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585004/replace-adg1633---3-channel-spdt

主题中讨论的其他部件:TS5A2.3159万SN74LV4053ATS5A2.2366万TS5A2.6542万

客户要求从ADI购买ADG1633BCPZ-REEL7的替代产品。 TS5A2.3159万是我们的最佳选择吗? 我们还有更好的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranita,您好!

     

    ADG1633是一个3通道SPDT开关。 我们的产品组合中目前没有许多3通道设备。 其中,SN74LV4053A的Ron电阻约为20欧姆,支持范围为2-5.5V。 我们还拥有CD4053,其电源范围要大得多,但也配有一个典型的电阻约为125欧姆的Ron。

    您提到TS5A2.3159万是替代产品。 此交换机是双通道设备,但采用UQFN封装,允许客户在与ADG1633类似的电路板空间中使用两个。 此设备还能在低至1.65V的电压下工作。 与ADG1633相比,此器件的两个重要方面是改进的Ron (约1欧姆)和断电保护,指定Vcc=0V时的漏电流。

    其他可能的设备包括:

    TS5A2.2366万 -允许负信号能力。

    TS5A2.6542万–具有极低的Ron和极低的通道电阻匹配。

     

    如果这些设备都不能满足您的需求,请告诉我一些其他参数,以便我找到最佳解决方案!