This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS1.0224万:要求使用1:4 2.0 交换机,推荐使用更小的封装

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584866/ts3ds10224-asking-for-the-1-4-usb2-0-switch-with-smaller-package-recommendation

部件号:TS3DS1.0224万


大家好,
客户正在查找2.0 1:4 MUX或P2P至FSUSB74-8.3766万。 (3 mm * 3 mm 或1.8 mm * 2.6 mm)
我们推荐TS3DS1.0224万给客户,但是,客户想要更小的包装。
我们现在是否有2.0 1:4 MUX的更小包装?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    不幸的是,TS3DS1.0224万是TI唯一的4:1 USB 2.0 mux。   目前, 在更小的封装中,没有其他设备具有此性能和配置。  

    谢谢!

    亚当