This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257汽车用versioin

Guru**** 2560400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584846/sn74cb3q3257-sn74cb3q3257-automotive-versioin

部件号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他部件: TS5A2.2364万-Q1

大家好,

我们的SN74CB3Q3257是否有汽车用的versioin? 如果不是,我们是否有设计计划,或者是否有类似的功能和汽车行业的成分? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    如果我们有汽车合格版本,它将发布在参数表顶部行的产品页面上。  如下图所示,此产品没有汽车认证版本,我们目前也不打算对其进行汽车认证。  没有具备SN74CB3Q3257精确功能的汽车合格交换机。  但是,如果您正在寻找电源范围介于2.3 和3.6 V之间且Ron较低的单极双通开关,我 建议您使用 TS5A2.2364万-Q1。  如果这不是您想要的,请告诉我您特别需要满足哪些参数。