This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FSA5157和FSA2466的替代产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3154, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584622/replacement-for-fsa5157-and-fsa2466

主题中讨论的其他部件:TS5A1.2301万ETS3A4.4159万TS5A3154TS3A5018

大家好,

请您告诉我与FSA5157和FSA2466竞争的最佳部分吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranita,您好!

    我一定会推荐一些类似的TI器件。 如果您有关于最终用途应用或最重要参数的更多信息,请告知我们,因为这可以让我们提供更好的建议。 例如,FSA5157是单通道单刀双掷(SPDT),但客户可能正在使用多路单刀双掷(FSA5157),并且可以更好地与多通道单刀双掷(SPDT)设备配合使用。 或者,客户可能更喜欢Ron与BW之间的权衡,反之亦然。

    我将根据相似性为设备提供几个建议。

     

    对于FSA5157低Ron SPDT:

    TS5A1.2301万E似乎是具有附加价值的类似器件。 TS5A1.2301万E可以在更高的VCC电压下工作,具有相似的Ron特性,THD更好。 Fairchild和TI器件都支持1.8V兼容性的输入逻辑。 TI TS5A1.2301万E的附加值来自断电保护,该保护列出了开关引脚在VCC=0V时的最大漏电流。 以及TI器件的尺寸与Fairchild器件相比有所减小。

    TS3A4.4159万具有类似的规格,但为4通道单刀双掷。

    TS5A3154的工作规格与0.9ohm Ron相同,BW为100MHz。 此部件还包括VCC=0V的断电保护。

     

     

    对于FSA2466双刀双掷:

    TS3A5018器件被描述为四路SPDT。 但是,当您观察开关的工作方式时,它们是相似的,但TI器件使用一个输入控制和一个使能,而不是使用一个控制信号来控制两组SPDT。 TS3A5018的工作电压可降至1.65V,Ron典型电阻低至5.5ohm,带宽可达300MHz。 同样,使用此TI器件的一个附加功能是断电保护,它指定了VCC=0V时的输入电流。

     

    如果这些设备都不能满足您的需求,请告诉我其他参数,我们可以帮助您找到最佳解决方案!

     

    搜索最佳交换机/ mux的另一个快速方法是使用我们 的新选择工具 ,它允许您轻松指定我用于查找适合您应用的最佳解决方案的多个参数!