This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:TS5A3166在开机期间的行为

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584122/ts5a3166-the-behaviour-of-ts5a3166-during-power-on

部件号:TS5A3166

当V+在通电过程中仍然不稳定时,COM是否会对地短路?

当V+在加电过程中仍然不稳定时,COM是否会与NO连接?

当V+在开机过程中仍然不稳定时,COM处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Parker,

    您是否会告诉我们您在通电期间的输入引脚是什么? VCC是高还是低或渐强?


    范王
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,范先生,

    当VCC低于1.1V时,in与VCC一起斜升。 但我相信TS5A3166在这段时间不起作用。
    当VCC在通电过程中高于1.1V时,大多数情况下,在中的机会应该较低。
    您能否告诉我,在通电过程中,in的两个结果都是高还是低?

    谢谢!
    派克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    在供应增加期间,

    1. In始终为低大小写
    在大多数情况下,COM始终是浮动的,或者COM在大多数时间都是浮动的。 对于某些芯片,COM对GND短路或对NO短路的时间很短。 COM在VCC准备就绪后变为浮动。

    2. In始终是高大小写
    在"总是高"中,则更复杂。 在VCC斜坡的最初阶段,COM可能浮动或短接至GND,或者在很短的时间内为NO或GND。 然后,COM将被短接至NO,这是它应该存在的。

    您是否会向我们提供有关您的申请的更多信息,以便我们更好地为您提供帮助?  


    此致
    范王