This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:功率耗散计算

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584223/ts3a5018-power-dissipation-calculation

部件号:TS3A5018

您好,

我无法对上述部件进行功耗处理。

数据表中未提及电源电流(ICC)。

我正在以3.3V的电压运行IC。

总PD=Vcc*ICC+(开关门数)*Ino*Ino*Ron

此公式是否正确? ICC的价值是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashu

    正确:低功率信号开关的总功耗可通过将操作IC (Vcc x ICC)所需的功率与封装II/o^2 x Ron中每个开关的功耗相加来计算。  

    总功耗

    PD =(Vcc x ICC)+[(II/o^2 x Ron) x IC中的信道数]

    信号开关(如TS3A5018)的电流消耗可在电气规格表中找到。  某些数据表将此参数标记为ICC,IDD或I+,但所有数据表都在测量相同的参数。  这些参数测量设备在给定电源电压下消耗的电流量。

    每个通道的接通电阻(Ron)也将列在电气规格表中。

      

     数据表中未列出通过开关(II/o)每个通道的电流,因为这些开关是无源FET,电流将取决于连接到IC信号路径的源和负载。  每个开关都将在绝对最大额定值表中列出在设备有损坏风险之前允许通过开关的最大电流。

    谢谢!

    亚当