This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:开关使能引脚上的上拉或下拉电阻值是多少

Guru**** 2383760 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/584070/ts3a5018-what-value-of-pull-up-or-pull-down-resistors-are-needed-on-switch-enable-pins

部件号:TS3A5018

TS3A5018 EN引脚的下拉电阻器的值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /EN引脚和in引脚的下拉电阻器在很大程度上取决于其从微控制器一侧驱动IO。 目标是在各种V+条件下满足EN和引脚的VIH和Vil要求。 例如,

    1.如果微控制器输出为开路漏极黄油,则必须使用上拉电阻器,而不是下拉电阻器。

    2.如果微控制器的输出是推拉式CMOS结构,则可能不需要下拉式电阻器,或者可能考虑使用10M下拉式电阻器来避免/EN的浮动条件。

    3.如果/EN不是由任何有源源驱动,并且始终被拉至地电位,则可以考虑100或1000欧姆的电阻器,例如470,1K,4.7K欧姆。