This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:需要一个类似于CD74HCT405x的开关,该开关可以工作0/5V

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4067B, CD74HCT4051, MUX506, MPC506, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/583596/cd74hc4067-need-a-switch-similar-to-cd74hct405x-that-can-operate-0-5v

部件号:CD74HC4067
主题中讨论的其他部件:CD74HCT4067,, CD4067B,CD74HCT4051,MUX506,MPC506MUX508

客户正在设计 一种具有大量电流和反馈回路的设计,它们馈入ADC。

他们在ADC通道前面使用了许多MUX,主要使用CD74HCT405x ,因为他们需要 +/-5V信号电平。他们需要3 X 16:1交换机。

可用的最佳16:1开关是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户的要求是+/-5V模拟输入,这意味着建议的VCC至GND/Vee应接近或高于10V,无需内部充电泵的帮助。

    CD74HC4.0676万的最大电源范围为6V,而CD74HCT4.0676万的最大电源范围为5.5V。 两者都不是支持+/-5V模拟输入的选项。

    如果客户对本设备的VIH和VIL要求满意,则可以选择CD4067B。 它的"接通"电阻约为40欧姆,接近CD74HCT4051提供的电阻。

    MUX506和MUX508 也是16:1选项,具有更宽的电源范围和更好的功耗额定值。 MPC506是类似 的16:1选项,但其“接通”电阻约为1kOhm。  
     
     
     
    范王