This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:如果SN74LV4052A未通电,VCC=0,则公共信道的状态是什么?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/583544/sn74lv4052a-what-would-be-the-state-of-the-common-channel-if-sn74lv4052a-is-unpowered-vcc-0

部件号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他部件:TS3USB221

尊敬的各位:

我的问题可能有点傻。

如果器件为无源VCC=0且INH=L,但输入(ch0,ch1,ch2,ch3)仍接收信号(假设PWM),则通用通道的状态是什么。 在这种情况下,公共输出是否与输入隔离?

谢谢!

此致,

Nuba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuba,

    此问题在E2E中非常常见。 您询问的功能称为关机保护或Ioff保护。 您正在查看的设备没有此功能,因此我们无法保证当Vcc = 0V时,公共通道的状态。

    如果您需要在Vcc = 0V时进入Hi-Z状态的设备,您需要查找具有此Ioff保护的设备。 TS3USB221中显示了一个示例。

    如果需要此功能,我们可以帮助您选择合适的设备,如果您可以列出您的设计参数并结束应用程序。

    我还将几个类似的E2E职位联系起来。