This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A2.4159万:将双向切换台用作I2C切换台问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/583418/ts3a24159-use-bidirection-switcher-as-i2c-switcher-issue

部件号:TS3A2.4159万

尊敬的专家:

    当我们使用 TS3A2.4159万作为两个VGA的I2C切换台时,我们发现I2C从属设备有时没有反馈,我们还尝试将I2C上拉也没有帮助。但当我们绕过I2C时, 直接连接到从属设备。问题已解决。能否提供一些建议? 谢谢。

罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    当您说有时没有反馈时,这是否意味着它有时有效,而不是其他人有效? 当您直接连接到从属设备时,它始终工作?

    您是否有COM和NC/NO引脚上I2C信号的示波器镜头,以查看它们是否失真? 我们能否将这些示波器镜头与始终有效的旁路信号进行比较? 我们希望在IC的COM和NC/NO引脚上都能看到清洁的时钟边缘。 可能交换机的寄生电容正在降低时钟边缘的速度。

    您是否有此系统的示意图?

    谢谢!
    亚当