This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC507:MPC507AU与MPC507AP部件后缀

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/583279/mpc507-mpc507au-vs-mpc507ap-part-suffix

部件号:MPC507

您好,

建议的MPC507AU与旧的MPC507AP (G4)有何区别。

我找到了一个旧数据表(下面是"shippet"),它似乎暗示了软件包(PDIP)和RoHS合规性,但我想了解更多详细信息。  此外,TI是否已停止使用此器件的PDIP封装版本?  如果是,包装类型何时停止(日期)?

谢谢

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,

    您的回答正确,您发现的数据表是2009年的旧版本。  可在2016年修订的TI.com上找到当前数据表。  

    MPC507AU与MPC507AP (G4)旧版本的MPC507A器件之间的区别可分为两个部分:封装和RoHS兼容性。   部件号MPC507A后面的字母表示包装类型。  在这种情况下,"U"表示SOIC类型的软件包,"P"表示PDIP类型的软件包。   

    G4后缀 表示符合RoHS 。  

     从我可以看出,TI似乎在2016年12月停止制造大型PDIP封装。  

    谢谢!

    亚当