This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157超出规格操作的影响是什么:VCC = 2.5V,Vio = 3.3 V

Guru**** 2533790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/582946/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-what-is-the-impact-of-operating-out-of-spec-vcc-2-5v-and-vio-3-3-v

部件号:SN74LVC1G3157

我们发现了一个案例,其中我们使用 的sn74lvc1g3157 超出了规范范围,希望您可以向我们指出一些说明。

该数据表以Vcc +0.5V的形式调用IO引脚上的最大输入电压,并带有一个脚注:"如果观察到输入和输出钳位电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。" 此特定应用为@ VCC 2.5V,理想使用案例为0-3.3V。  

您能否帮助确认/帮助详细说明潜在影响(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABS最大值表为您提供了在信号路径上放置大于Vcc的电压的潜在影响的线索。  当 电压信号路径的增加 大于Vcc时,从到Vcc的信号路径有保护二极管开始以指数方式导电。  这将导致 从信号路径到Vcc的漏电。   严重 泄漏 必须 保持在 I/O端口二极管额定电流+/- 50mA以下,否则您 将有 违反ABS最大额定值的风险。     

    您还可以在交换器和多路复用器常见问题页面中查看有关您的用例的更多信息。

    谢谢!

    亚当