This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:使用模拟多路复用器作为I2C多路复用器

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, SN74LV4052A-Q1, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/580628/sn74lv4052a-q1-using-analog-mux-as-i2c-mux

部件号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他部件:PCA9546A,, SN74LV4052A.

大家好,

我的一位客户正在寻找工作温度范围>=105C的相当于PCA9546A (I2C mux)的设备。 我们的I2C mux产品系列没有温度范围大于85C的器件。

我想我们可以在 这里使用SN74LV4052A-Q1作为I2C mux。 如果有任何挑战,请告诉我。

此致,

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra

    为什么需要支持>105 C?  

    只要信号电压和带宽在推荐的工作条件下,所有TI无源开关均可用于任何协议。  SN74LV4052A-Q1将支持高达5 V的信号和 小于35 MHz的信号,这两种信号均在I2C 规范内。  有关不同协议的更多信息,您可以参考此e2e帖子。

    此外,您还需要确保开关每一侧都有上拉电阻器,以确保切换通道时的已知状态。  在调整这些电阻器的尺寸时,请记住它们将处于并联状态,并将有效地将您的总上拉电阻减半。

    谢谢!

    亚当

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    SN74LV4052A-Q1的典型引脚电容是多少?

    我知道与I2C要求相比,此设备具有非常宽的带宽。 但是,客户希望了解此参数。

    此致,

    Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra

    很抱歉,SN74LV4052A-Q1数据表中没有电容规格。  您可以 从类似的SN74LV4052A数据表中很好地了解电容值。  

    谢谢!

    亚当