This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS1.0224万:当Vcc=0V但输入端有5V信号时会发生什么情况?

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/581631/ts3ds10224-what-happens-when-vcc-0v-but-there-is-a-5v-signal-on-the-input

部件号:TS3DS1.0224万
主题中讨论的其他部件:TS3USB221

大家好,

对于此设备,当Vcc=0V但输入端有5V信号时会发生什么情况?  它们是否有效地具有高阻抗?  我注意到数据表中的故障安全保护规范,我很想知道。

谢谢!

Kareem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kareem:

    您所讨论的故障安全(IOFF)保护如下所示:


     

    这表明,如果Vcc = 0V,则您的VIO范围为0V至3.6V,最大泄漏电流为±5uA。

    但是,我会密切关注您提到的输入端的5V信号。 建议的操作条件指定输入/输出电压不高于Vcc,其建议最大值为3.6V。


     

    此外,我们无法保证电气规格表中建议的操作条件之外的性能。 您提到的5V信号甚至高于ABS。 Vcc的最大电压额定值为4V,IO电压的最大电压额定值为4.3V,这可能会对设备造成永久性损坏,或影响设备的可靠性。



     

     

    我还链接到了一个旧的E2E帖子来计算阻抗。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。

    此致,
    Kareem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dakotah,

    数据表中还有一个注释(您发送的最后一张图片中的下标4),其中提到只要二极管电流保持在某个钳电流限制以下,电压就会超过建议的限值。 尽管此数据表中未对此进行说明,但该系列中的其他部件指定50mA时的钳位电流。

    这种情况下,引脚的高阻抗听起来只是指0至3.6V工作范围内的电压。 在高于或低于该值的电压下,我是否可以假设钳位二极管开始工作,就像部件通电时一样?

    如果我能看到零件前端的示意图,这会有所帮助-是否有类似的图?

    此致,
    Kareem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kareem,

    如您所述,其他设备指定了设备的钳位电流额定值。 遗憾的是 ,其他数据表中指定的任何值都不应用作当前设备的设计参数,因为它们可能有所不同。

    零件的原理图是专有信息,不能提供。 我们将考虑通过将数据表值添加到积压工作中来更新数据表值,并根据业务案例的需要进行处理。

    此外,显示的Abs. Max表适用于TS3USB221。

     确保密切注意所提供的值。 Ik电流最大值为-50mA。 Vin 电压在Vin < 0时被反射。 这是指从Vin到GND的夹紧二极管将会强制并夹紧负电压 ,最大电压为-50mA 这并不指定Vcc的夹紧二极管。 这可能有助于了解将来的部件。