This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A2.7518万E:TS3A2.7518万E存在DC偏移问题

Guru**** 2515155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/581900/ts3a27518e-dc-offset-issue-with-ts3a27518e

部件号:TS3A2.7518万E

他们正在评估我们的TS3A2.7518万E,在WiFi和SD卡之间,但在使用SD 3.0 (SDR104)时遇到一些故障问题。  我看到了DC偏移与高数据速率时钟。  如何删除具有高数据速率的DC偏移?  附加了2个范围片段-第一个不带TS3A2.7518万E,第二个不带TS3A2.7518万E

 

  • 芯片输入跟踪 寄生Capacitanceè 0.05pF,输出跟踪寄生Capacitanceè 0.1pF (1.8V VDD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranita,

    我是否正确地看到了顶部图像,但板上没有TS3A2.7518万E,并且 信号为0至1.6V?   底部图像是否显示  COM1引脚 黄色和No1引脚绿色范围0.4V至1.4 V的信号探测?

    您是否认为电容过大,信号在时钟变高和信号衰减之前降至0V?  或者,您认为 信号中是否引入了直流偏移电压?

    您正在运行的信号看起来大约为200MHz,接近-3dB损耗。   我想您可能看到 了带宽 限制 ,并且振幅正在减小:1.6 V x 0.707 (-3dB) = 1.13 V,而不是偏移电压。  要解决此问题,您可以尝试增加信号电压,以克服  通过开关的振幅损失。

     

    谢谢!

    亚当