This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A1.2511万:为2A电流选择右侧模拟开关

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/581867/ts12a12511-selecting-the-right-analog-switch-for-2a-current

部件号:TS12A1.2511万
主题中讨论的其他部件: TS5A9411

您好,

我尝试选择一个在5V/2A和5V/1A输入之间切换的模拟开关。 我当时想到 的是TS12A1.2511万 5 Ω 单通道单刀双掷模拟开关或 TS5A9411。

我的问题是,上面提到的部分可以处理这种电流,如果不能,请建议一个解决方案或其他部分。

提前感谢您的帮助。

迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino,

    信号开关的电流能力列在绝对最大额定值表中。  TS12A1.2511万可处理高达50mA的电流。  

    本论坛中讨论的信号开关是低功率开关,通常为10-500 mA。  我建议您在 负载开关论坛上发帖,查找可以支持更高电流的设备 。

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你