This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS1.0224万:此部件的输入和输出钳位电流额定值是多少?

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/581243/ts3ds10224-what-are-the-input-and-output-clamp-current-ratings-for-this-part

部件号:TS3DS1.0224万
主题中讨论的其他部件:TS3DV621TS3USB221

注释4是指输入和输出钳位电流额定值。  我在规格表的任何地方都看不到它们。

在我的应用中,当交流耦合输入或输出高于或低于电源时,会出现短期情况。 我在尝试

为了确保我将这些情况下的电流限制在合法范围内。  TS3DV621是该系列中的另一个部件,列出了50mA时的钳位电流。  

对于此零件,假设相同是合理的吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce,

    此设备是TS3USB221交换机系列的一部分。  我怀疑TS3DS1.0224万的钳位电流额定值与TS3USB221系列50mA相似。  我已向我们的设计团队提出请求,以确认我的理论。  

    谢谢!

    亚当