This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:双向通信和短路风险

Guru**** 2503085 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/580625/sn74cb3q3245-bidirectional-communication-and-short-circuit-risk

部件号:SN74CB3Q3245

大家好,

客户的应用程序使用 SN74CB3Q3245,结构图如下所示。 两个插槽板,每个插槽板有 一个SN74CB3Q3245,它们有一个背板,SN74CB3Q3245的输出连接在一起以控制硬盘电源,通常一个用作控制信号,另一个用作回读。 每个板都可以是读取板或控制板。

问题如下所示,

1) SN74CB3Q3245是否支持双向通信?

2)如果两块板都配置为控制板,一块正在发送高电  平,另一块正在发送低电平,这意味着一个SN74CB3Q3245输出高电平,另一个SN74CB3Q3245输出低电平,并且它们直接连接,这将对两个设备造成损坏。

此致

Charles Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    1) SN74CB3Q3245是否 支持双向通信?

    是的,所有无源信号开关都是双向的。  您可以在交换器和多路复用器常见问题页面中看到更多信息。

     

    2)如果两块板都配置为控制板,一块正在发送高电    平,另一块正在发送低电平,这意味着一个SN74CB3Q3245输出高电平,另一个SN74CB3Q3245输出低电平,并且它们直接连接,这将对两个设备造成损坏。

    SN74CB3Q3245是无源FET开关,可以理想地建模为0欧姆线。  如果您将OE引脚设置为"LOW"(低),A端口将像电线一样连接到B端口。  如果您将OE引脚设置为"高", 则A和B端口将为高阻抗 Hi-Z     如果在设备为Hi-Z时信号路径上存在电压,  则数据表中会显示少量泄漏电流(<1uA)。  


     


    谢谢!

    亚当

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    感谢您的回答,对于第二个问题,我不是在谈论启用禁用OE引脚的情况,而是始终启用OE。 在正常操作中,一个SN74CB3Q3245用于将信号从A0发送到B0,另一个用于从B0到A0的读回信号,在这种情况下,连接到A0的FPGA引脚是输入状态,应该是高Z状态。 但在某些情况下,两个SN74CB3Q3245都从A0向B0状态发送信号, 一个发送高电阻,另一个发送低电阻,这有点像高电压直接短路到低电压,所以我们不应该认为它是理想的0欧姆电阻,我们应该考虑作为具有RDSon值的电阻器来限制电流。 那么,您是否认为后一种应用程序存在一些风险? 谢谢

    Charles Zhang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    感谢您提供更多详细信息以帮助我理解。  如果两个开关信号路径均已启用,并且您在一条路径上放置高压,而在另一条路径上放置低压,则只要通过开关的电流小于64mA,就不会有问题。  64mA是 可通过 信号路径并存在损坏或可靠性风险的最大电流。   

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您的回复。

    根据数据表,RDSon值约为4欧姆,如果VDD=3.3V,则两个器件的电流约为3.3 /(4+4)=412.5mA,我认为这是超规格的。 因此,如果我们在将每个板连接到一起之前为它们放置一个33欧姆系列电阻器,那么电流为3.3 /(4+4+33+33)=45mA, 这将解决问题,您是否看到任何其他风险? 谢谢。

    Charles。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    设置串联电阻器以限制电流是防止违反SN74CB3Q3245的ABS最大电流额定值的有效解决方案。  

    谢谢!

    亚当