This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357-Q1:NO0/No1/NO2是否内部连接?

Guru**** 2501645 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357-Q1, CD4051B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/580408/ts5a3357-q1-no0-no1-no2-connected-internally

部件号:TS5A3357-Q1
主题中讨论的其他部件: CD4051B-Q1

大家好,

我正在为日本的一位客户提供支持,他正在询问一些问题。

它们作为FMEA进行了测试,当 COM到NO0连接并在NO0上应用13V (此引脚以5.6kohm向下拉)时,这种结果约6V出现在每个NO0/No1/NO2上,即使只连接到SET COM到NO0。

我想如果NO0会增加,这是有意义的,但我不知道为什么会增加其他通道。

您会给我一些建议,为什么会发生这种行为?

此致,

Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-san

    为TS5A3357-Q1施加13V的电压超过该器件的绝对最大额定值。  您可能会损坏设备,我们无法告知在设备上应用2倍ABS最大额定值时发生了什么情况。  

    您可能需要查看能够支持13V的部件,如CD4051B-Q1。  

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam,非常感谢您的意见。 这是一种失败分析,所以我认为对他们来说没问题。
    此致,Yada