This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2.2366万:更换NLAS2750 2通道2:1音频开关

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/580125/ts5a22366-switch-to-replace-nlas2750-2-channel-2-1-audio-switch

部件号:TS5A2.2366万

与OnSemi公司的NLAS2750竞争。 TS5A2.2366万似乎是我们的最佳选择。最佳更换部件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranita,

    TS5A2.2366万 2通道 2:1音频开关 是替换NLAS2750 2通道2:1 音频开关的理想选择。  两者之间最大的区别是NLAS2750采用QFN封装,而TS5A2366采用的是较小的BGA封装。  

    TI还在TS5A2236X系列中具有其他音频开关,它们采用QFN,BGA和TSSOP 封装。

    谢谢!

    亚当