请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TS3A5017, SN74LV4052A, SN74HC4852尊敬的专家:
我正在寻找一个双4通道多路复用器,用于4-20mA电流回路供电的设备。 主要规格如下。
电源电压:2.9V
配置:双4通道
功耗:尽可能低
与上述规格相比,我们最好的部分是什么? TS3A5017? 与DG9052的P2P兼容性不是绝对必要的,但当然,直接替换也是不错的选择。
谢谢!
Rgds,
Juha