This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4514:TS12A4514/5 / SOT-23引脚配置中的打字错误

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4514, TS12A4515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/579561/ts12a4514-ts12a4514-5-typo-in-sot-23-pin-configuration

部件号:TS12A4514
主题中讨论的其他部件: TS12A4515

您好,

SOT-23引脚配置中似乎有拼写错误。

针脚1名为COM,但图片未显示COM。 我认为PIN分配正确,图片不正确。 我的理解是否正确?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    图纸正确。  

    COM是通用端口的缩写,通常用于2:1开关,表示哪一个针脚对两条信号路径都是“通用”的。  由于TS12A4514是 1:1设备  ,因此没有两条信号路径共用的引脚,因为只有一条路径。  

    In引脚是数字控制逻辑引脚,用于确定信号路径引脚NO,NC和COM是否连接或Hi-Z  

     TS12A4514显示    ,当数字 控制 输入引脚4 (输入)具有逻辑高电压时,常开引脚2 (NO)将连接到公共引脚1 (COM)。  

     TS12A4515显示    ,当数字 控制 输入引脚4 (输入)具有逻辑低电压时,常闭引脚2 (NO)将连接到公共引脚1 (COM)。

    谢谢!

    亚当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    另请参阅D或P包。 请解释为什么D或P封装和SOT-23之间COM引脚的内部符号不同。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    我现在看到了差异。  感谢您的澄清。  

    TS12A4514和TS12A4515器件是双向固态FET开关,没有机械开关等任何活动部件。  COM信号是输入还是输出都无关紧要。  

    更准确地绘制设备的图示就是这样。

    我将提出一个请求,要求在 所有 4个工程图中使圆和黑色箭头保持一致。

    谢谢!

    亚当