This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A2.7518万E:SDMux BoosterPack

Guru**** 2444890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/579100/ts3a27518e-sdmux-boosterpack

部件号:TS3A2.7518万E
主题中讨论的其他部件:TS3A2.4159万

您好,

我们的部分测试活动包括从SD卡启动EVM (评估模块)和维护大约160块板的电路板群。  我们一直在为MSP432启动板开发SD卡mux BoosterPack,以便我们可以在测试板上远程闪存SD卡。 启动BoosterPack将使我们的生活更加轻松,因为它允许我们随时更改引导加载程序,还可以恢复带有坏引导加载程序的主板,而无需物理移除卡闪存并重新插入。 我们基于TS3A2.4159万 mux创建了BoosterPack版本1 (信息可从 arago-project.org/.../获得 ),我们开始注意UHS-I和高速卡的问题。 仔细查看数据表后,我们注意到TS3A2.4159万仅适用于高速卡。 由于我们的某些主板可以支持UHS-I卡,我们开始开发主板的版本2,并正在寻找适用于UHS-I和更高速度卡的mux。 浏览e2e博客我们访问 了https://e2e.ti.com/support/switches_multiplexers/f/388/p/44.8105万/1611517#1611517 ,161.1517万,希望161.1517万希望获得您对要使用的mux部件的反馈以及您可能有的其他设计建议。

我们还注意到包括ESD保护芯片(http://www.ti.com/product/TPD2E001/datasheet/abstract#SLLS684.7061万)的EVM存在问题,并且在使用SD mux卡时必须将其与电路断开。


感谢您提供任何信息。


谢谢,此致,

Alejandro Hernandez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    信号路径的带宽性能在很大程度上取决于布局。  请确保您使用 的是高速布局最佳做法。  

     TS3A2.4159万设备的带宽为23MHz,应能处理~15Mbps (SD正常速度),在SD 高速(25Mbps)时开始变为边缘,不适合UHS-1和更快。

    我们推荐基于公式 数据速率x (3/2)的交换机带宽,该速率提供了理论最小数据速率x (1/2)的一些余量。  例如,UHS是104Mbps,我们要查找带宽大于156MHz的交换机。  您可以在 下面的交换机和多路复用器常见问题页面上看到有关带宽与数据速率的更多信息。

    以下 是 TI.com交换机选择工具中的一个列表 ,用于按带宽从最大到最小排序的1:2交换机。  您需要为要支持的SD卡应用程序类型选择具有相应带宽的交换机。  

      

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

     TS3A2.7518万E带宽是否为240MHz? 我不会跟进您之前关于23MHz带宽的评论。

    谢谢!

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我混淆了您使用的TS3A2.4159万和发布TS3A2.7518万E的标题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位,

    对不起,Adam,我们使用了两种方法:TS3A2.7518万E用于数据和clk线,TS3A2.4159万用于VDD。

    谢谢!
    Alejandro