This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:数据表中缺少Con/Coff信息

Guru**** 2384990 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/578433/ts3a5018-missing-con-coff-info-in-datasheet

部件号:TS3A5018

大家好,

请提供 TS3A5018上1.8V工作电压的电容信息吗? 有关3.3V和2.5V操作的信息包括在电气表中,但1.8V不包括在内

谢谢!

凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Casey,

    看起来,当此器件在2011年再次被定性为低电压支持时,它们从未将Con/Coff规格放入数据表中。 这可能是疏忽,因为Con / Coff规格在不同的供应范围内变化不超过1pF。 2.5 V电源和3.3 V电源的电容预计在规格的~1pF范围内。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam,

    请将此信息放入Web上的数据表修订版吗?

    此致,
    凯西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们已将其记录到我们的变更管理系统中,更新将根据业务需求进行优先排序。

    谢谢!
    亚当