This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:有关模拟电压范围和裁剪行为的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, CD4053B, CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/577833/cd4052b-questions-on-analog-voltage-range-and-clipping-behaviour

部件号:CD4052B
主题中讨论的其他部件: CD4053BCD4051B

您好,  

我正在使用CD4052B作为差分信号的模拟mux。 以下是连接详细信息。

VDD = 5V

V形=-5V

VSS = GND

请告诉我以下理解是否正确。

  1. 可通过mux的模拟输入电压范围为:-5V至+5V
  2.  如果输入引脚(通道引脚)处的电压为12V,则mux的输出将为+5V,同样,如果输入为-12V,则mux的输出将为-5V。  
  3. 由于内置二极管保护芯片,因此模拟输入引脚上不需要剪切二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatin,

    如果数据表规范中不明显,则CD4052B以及CD4051B和CD4053B输入信号范围仅限于电源电压事件,这是正确的。  但是,我们不建议将设备暴露在超过电源电压范围的电压下,因为它违反了设备的绝对最大额定值,并且在注(1)中说明 ,它会增加永久损坏或导致可靠性问题的风险。  

    您已正确说明从I/O路径到电源和接地有保护二极管,您可以看到它们将通过电源导轨打开大约0.5 V。  由于这些是二极管,电压的增加将使通过器件的电流呈指数级增加,这可能导致永久损坏或可靠性问题,这就是ABS最大表阻止这种情况并将电流限制为<10mA的原因。  

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Adam帮我们清理了这个地方!