主题中讨论的其他部件:TS12A4.4514万
您好,
我一直在使用此开关,我一直注意到IC上的1V电压降,我不知道为什么会发生这种情况。 首先我以为我遇到了一些负载问题,但是断开输出并连接一个示波器,我仍然看到电压下降。
我的输入是5V,输出是4V ...... 数据表显示IO端口上的5V信号
任何想法
谢谢
约汉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我一直在使用此开关,我一直注意到IC上的1V电压降,我不知道为什么会发生这种情况。 首先我以为我遇到了一些负载问题,但是断开输出并连接一个示波器,我仍然看到电压下降。
我的输入是5V,输出是4V ...... 数据表显示IO端口上的5V信号
任何想法
谢谢
约汉
Yohan,
您的Vcc是什么?
SN74CBTXXXX信号开关架构是单个NMOS FET开关。 Vcc引脚正在偏压FET的门,并且I/O路径连接到排卸和源。 当FET源上的电压升高并接近栅极电压时,栅极和源Vgs之间的差值会降低。 当Vgs降低并接近FET阈值电压VT时,当FET关闭Vgs<Vt时,漏极和源RDSon之间的通态电阻将呈指数级增加 漏极和光源之间的这种较大的通态电阻 可能导致 FET上的1V电压降。
要解决此问题,您可以增加Vcc,这将增加 FET门的偏压,并增加Vgs,这将 保持FET打开并 继续保持 低导通状态电阻。
您还可以使用我们 产品组合中的不同器件,该器件具有与PMOS并行的传输门架构NMOS,或具有可提高门电压的充电泵的NMOS FET。 与 仅NMOS架构相比,这些架构将在整个I/O范围内为您提供平坦的电阻。 这些应用手册更详细地介绍了不同交换机系列和架构之间的权衡。
您认为TS12A4.4514万是一种传输栅极(NMOS并行PMOS),可为您提供平坦的电压电阻。
谢谢!
亚当