This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1.6245万:电源电压范围

Guru**** 2608345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1097657/sn74cbt16245-supply-voltage-range

部件号:SN74CBT1.6245万

大家好,

请您帮助我处理此问题吗? 从 SN74CBT1.6245万DGGR的数据表中,我发现推荐的电源电压为4 5.5。 我的客户使用3.3V。 是否可以使用此设备? 是否存在任何风险?  

谢谢,此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    内部开关在VCC低于4V时不工作。 因此,3.3V VCC将不是此设备的选项。

    对于    3.3V应用,我建议在SN74CB3Q1.6244万或SN74CB3Q1.6245万中查找。

    谢谢!

    Bryan