This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:SN74HC4851-Q1和SN74HC4851之间的差异

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, SN74HC4851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1097365/sn74hc4851-q1-difference-between-sn74hc4851-q1-and-sn74hc4851

部件号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其它部件: SN74HC4851

尊敬的技术支持团队:

SN74HC4851-Q1和SN74HC4851之间的实际差异是否仅存在于质量保证系统中?

  数据表上的 Δron和传播延迟时间存在一些差异。

这种差异的根源是什么?

 

■ΔRon

SN74HC4851PWR-Q1

SN74HC4851PWR

 

传播延迟时间

SN74HC4851PWR-Q1

 

SN74HC4851PWR

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些器件的性能非常相似,并且可能与构建此器件的汽车版本所需的材料/物理组件有所不同。 因此,两个版本之间的特性会稍有不同,它们可以表现为电阻/电容的细微差别。

    谢谢!

    Bryan