This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10Gbps,支持高达7V?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1096151/10gbps-support-up-to-7v

大家好,

我们是否有任何能够支持超过10Gbps并 能够 在 6~ 7V的最大电压下工作的高速交换机,我们是否有任何解决方案? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我将重定向至高速开关团队,看看他们是否有任何建议。 同时,您能否帮助我们了解您使用设备的应用程序以及您需要切换多少个信道/多路复用?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

     感谢您的反馈!

    该应用适用于IC测试仪,例如3.0 ,PCIe Gen3/4,MIPI…,用于高速信号路径切换。  

    此开关之前为高速运算放大器,此开关之后为DUT。

    部分原因是它需要高达7V的电压测试,客户表示,如果TI不同时具有10G带宽支持7V,他们可以首先接受使用5V交换机。  

    对于信道,单刀单掷和双刀双掷都适用于 它们,感谢您的推荐。

    Andrew