This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:逻辑电平高低档域确认

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219, TS5A3159-EP, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1096121/tmux6219-logic-level-high-and-low-range-confirmation

零件号:TMUX6219
主题中讨论的其他部件: TS5A3159-EPTS5A3159

 您好,TI

1.使用tmux6219芯片时,需要±4.5V电源。 由于已达到此芯片电源的临界值,我想确认当±4.5V电源可用时,高逻辑电平和低逻辑电平的范围? 数据表中的第6.12 章仅提供±5V时的逻辑电平参数;

2.如果电源范围可以更低,且功能可以覆盖tmux6219芯片,请帮助推荐。 谢谢你。

3.我可以看到还有用于tmux6219的汽车级芯片 ,但温度范围也是-40°~ 125°。 是否有类似的增强芯片可将低温拉至-55°? 如果是,请帮忙推荐,谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ±Ω 4.5 V对应于单个9 V电源;这还不是关键。

    控制输入与所有电源的1.8 V或更高信号一起工作。

    要获得更宽的温度范围,请使用TS5A3159-EP。

    您需要切换什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clemens

       1. 我需要1.4V ~ 1.8V的切换电压,  是否有更合适的PN推荐?

       2.  TS5A3159-EP是否为EP PN,,如果没有EP,但温度范围较宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC4053B允许较低的温度。 它具有更差的特性;您可以将三个通道并行,以获得更高电容的较低接通电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    1)数据表实际指定了+/- 10 % 变化时的所有电压范围。 因此,在+/-5V电压轨上,这些数据表参数也适用于+/-4.5V和+/-5.5V,这两个参数分别指定了1.3V时的最小VIH和0.8V时的最大VIL。

    2)+/-4.5V是设备可以支持的最低双电源电压。 对于单个电源,其工作电压低至4.5V (仅限VDD,VSS为0V)。

    3)我们确实有多个指定为-55C的设备。 只要您具有切换1.4 -1.8V信号所需的电压轨,TS5A3159-EP就很适合在此使用(在这种情况下,由于TS5A3159允许轨对轨切换,您至少需要1.8V电源)。

    如果您对此有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    Bryan