This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI建议

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1095484/ti-recommendation

您好:

请为智能手表充电座推荐具有通信接口和可编程握手协议的交换机芯片。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    请提供更多信息。  结构图会很有用。  

    正在切换什么?   

    需要哪种类型的"通信接口"?

    谢谢你。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好LeonardEllis:

    正在切换什么? =>  5V电源

    需要哪种类型的"通信接口"? =>  DP DM接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      我的组只有用于 通信 的USB2开关,但不能同时用于电源。 我将TT转移到MPD,查看他们是否有符合您要求的东西,

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我们产品组合中的所有开关/多路复用器均由GPIO控制,您是否正在寻找可由特定协议控制的开关/多路复用器?

    我们为可切换5V的设备提供多种配置的多种选项。 如果您可以提供结构图,这将有助于为您的应用程序推荐最佳部分。

    谢谢!
    Tyler