This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]如何处理未使用的引脚和放大器;暴露的散热垫?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1095179/faq-what-to-do-with-unused-pins-exposed-thermal-pads

并不总是需要使用TI信号开关或多路复用器上可能存在的每个引脚,但如何处理未使用的引脚通常会引起一些混淆。 在本常见问题中,我们将探讨每种引脚类型的所有可能情形,以及引脚是否可以保持浮动或未使用,以及如何处理此类情形。

逻辑输入:

逻辑输入(EN,SEL或AX)不应保持浮动或未使用。 如果它们处于这种状态,则被视为处于不确定状态,并可能导致设备无法预测地运行(可能会因系统发出的噪音而切换到不希望的状态)。 如果不需要切换逻辑引脚状态,建议将它们与上拉或下拉相关联,以确保始终定义逻辑状态。

但是,在某些器件中,器件将集成一个内部上拉或下拉电阻器,这将减少对任何外部组件或浮动逻辑输入的需求。 请参阅每个数据表以确定您的设备是否包含此功能。

源/漏极(S/D)和输入/输出(I/O)引脚:

当不需要使用信号开关或多路复用器的所有通道时,您可以使用这些引脚选择几个选项。 在低频应用中,这些引脚可能保持浮动,因为如果保持浮动状态,则不会对其他通道或操作产生影响。 对于更高频率的应用,建议通过终端电阻器(通常为50欧姆电阻器)将这些未使用的输入连接到GND。 这是由于未使用的输入可能会产生噪声耦合,并将串扰引入多路复用器,这可能会导致设备本身上的其他输入和输出发生波动。

无连接(N.C.) 引脚:

无连接引脚与描述的完全相同,因为它们没有与设备本身的内部电气连接,如果引脚保持浮动或连接到其他电压,则不会有任何影响。 对于某些插入式替换设备,交流电引脚可能与电源引脚或其他类似引脚对齐,但如果向该引脚施加电压,则不会影响应用,因为没有任何连接或功能会受到此影响。 有关此主题的详细信息,请参阅 针对此特定主题编写的另一个常见问题解答。

VSS引脚:

虽然某些器件支持双轨应用,但这并不意味着它们也不能在单电源配置中使用。 如果您选择的设备具有VSS引脚或类似的引脚(例如某些传统设备上的VEE),并且不需要,则如果应用程序中未使用这些引脚,则需要将其绑定到GND。 如果不是,则可能会有噪音注入耗材的影响,从而导致设备内部出现一些意外行为。

散热垫:

使用包含散热垫的设备,可以通过几种不同的方式处理这些散热垫。 根据器件上的0V参考命名法,可以将它们连接至GND或VSS (某些多路复用器引用“VSS”作为其0V参考,而某些复用器使用传统的“GND”)。 否则,如果需要,它也可以电动浮动。