This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TI模拟开关/多路复用器的定时特性是什么?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3154, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1095176/faq-what-are-the-timing-characteristics-of-ti-analog-switches-multiplexers

主题中讨论的其他部件:TS5A3160TS5A3154TS5A2.316万

TI开关和多路复用器数据表通常包含大量不同的计时特性,这些特性有助于准确定义每个器件在特定工作条件下的瞬态行为。 此常见问题解答将详细说明以下常见计时特性的含义以及它们如何影响您的系统:

 

转换时间(tTRAN)-地址信号上升或下降超过逻辑阈值后,交换机输出上升或下降到最终值的给定百分比范围内所用的时间。

 

转换时间可视为在逻辑输入发生变化(从逻辑高到低或从低到高的转换)时输出电压发生变化所需的时间。 此参数通常通过提供到逻辑引脚的快速逻辑转换来测试,然后监测输出电压,以查看其上升或下降到最大值的90 % / 10 % 周围的速度。

 

启用引脚的设备打开/关闭时间(吨(EN)或关(EN))-在启用上升或下降超过逻辑阈值后,开关输出在最终值的给定百分比内上升或下降所花费的时间。

与转换时间非常相似,设备打开/关闭启用时间用于查看在设备上启用引脚的状态发生变化时输出电压变化所需的时间。

 

先断后断时间(tBBM)-确保在多路复用器中,当信号路径被选择输入更改时,两个多路复用器路径永远不会电气连接。

先断后断时间是一项安全功能,可确保两个通道不会同时连接。 当多路复用器或信号开关具有此功能时,在切换事件期间,交换机将在指定的定时(tBBM)中基本上处于浮动状态,然后将连接到指定的信道。 虽然TI的大多数多路复用器产品组合都包含此功能,但最好检查数据表,以确保您正在使用的器件中是否存在此功能。

 

先接后断开时间(tMBB)-确保在多路复用器中,当选择输入更改信号路径时,两个多路复用器路径不会电气断开。

先接后断功能可确保连接到输入的输出之间不会出现不连续性。 虽然此功能在许多输出多路复用器和信号开关中并不常见,但我们的产品组合中有多种器件包含此功能,可用于多种应用(例如器件包括TS5A3160,TS5A3154和TS5A2.316万)。

有关tBBM或tMBB的更多信息,请参阅 此处主题的常见问题。

 

电源开启时间(吨(VDD))-在电源上升超过电源阈值后,设备输出上升至90 % 所需的时间。 90 % 测量值用于提供设备在系统中开启的计时。

电源接通时间是在向设备施加电源电压后设备输出达到90 % 所需的时间。 此处的一个重要注意事项是,在电源电压斜升之前将电压置于其他针脚上可能会造成潜在的损坏。 输入应与电源一起斜升,在电源存在后斜升,或者使用具有过压,故障安全逻辑或电源关闭保护的设备来承受这些条件。

 

传播延迟(TPD)-信号从输入信号引脚传递到相应输出信号引脚所需的时间。

传播延迟实质上是输入通过或显示在多路复用器或信号开关的输出上所需的时间。 但是,通常此参数主要由加载条件决定,并且仅对数据表中指定的条件有效。 我们还提供了一 个有用的常见问题解答 ,介绍了如何计算您的确切系统预期的大致传播延迟。

 

输出到输出歪斜(tsk)-由于内部路径不同而导致的不同输出的传播延迟之间的最大差异。

信号开关或多路复用器中的偏斜是指同一设备中通道之间存在的传播延迟差异。 虽然在某些数据表中未提供,但之前链接 的常见问题 还探讨了如何使用通用数据表参数(例如使用相邻通道之间电阻差异的Delta RON)来估计这一问题。