This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:EVM查询

Guru**** 2609595 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1093841/tmux6219-evm-inquiry

零件号:TMUX6219
主题中讨论的其它部件:lead-ADAPTER1,, TMUX72XXDGKEVM

大家好,

我计划为我的客户提供TMUX6219 EVM,在线找到的唯一硬件开发工具是 lead-ADAPTER1。

TMUX6219的封装是 VSSOP (DGK), 虽然引线ADAPTER1上没有DGK封装,但EVM上最接近的封装是DCT。

我想确定 是否可以将TMUX6219放在 铅ADAPTER1上的DCT位置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Charles,

    我建议使用 TMUX72xxS DGKEVM。 6219 DGK应正确下落,该板设计用于处理TMUX6219可支持的更高电压。

    希望这能有所帮助!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,

    您是否具有TMUX72xxS DGKEVM的清晰示意图? 文件中的内容含糊不清。

    顺便提一下,我可以通过tisamples.ti.com订购此EVM吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Charles,

    我们目前的假期将于2018年4月4日(周一)结束。 然后,我可以寻找一个更清晰的示意图。 您或客户是否特别感兴趣?  

    我还将研究订购EVM的正确方法。  

    谢谢!

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,感谢您的超级有帮助的回复。 我不知道我怎么错过了那个线程。 我还没有完全掌握搜索功能。 我想这次我会和他一起过去。 如果我需要任何进一步的指南,我们将通过 https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-results-multiplexers-forum/109.3841万/tmux6219-evm-inquiry与6219与您联系

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Charles,

    是的,您当然可以使用tisamples.ti.com订购EVM,也可以联系客户支持中心。


    下面还将进一步了解原理图

     


    Tiffie,

    我没有很好地关注您的评论,您似乎在这个线程中链接了这个线程,所以这条评论可能是针对另一个位置的? 如果您需要有关此主题的任何帮助,请告诉我,我很乐意为您提供支持!

    谢谢!
    Rami