This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TMUX8212, TMUX8109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1094056/tmux646-tmux646

部件号:TMUX646
主题中讨论的其他部件: TMUX8212TMUX8109

大家好

我需要一个MIPI DPHY开关/Mux将一个MIPI链路(clk,Data0-3)连接到3个mipi DSI显示器。 请建议使用一个处理器连接3个mipi设备的交换机

我已经提到TI的mipi开关 TMUX646,但这只是一个1:2的开关,我需要一个1:3的开关,请推荐。 我的MIPI接口每通道速度为1.5Gbps。 我在这里附上了系统设置的图纸

另请帮助我了解MUX和交换机之间的区别

以及数字MUX和模拟MUX之间的差异

谢谢

Santosh